This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956433/lm1084-lm1084

器件型号:LM1084

将 LM1084IS-ADJ 用作电路中的负载稳压器。 输入电压为14Vdc、输出和负载之间的电阻为0.200 Ω、负载感应线路返回到 adj 引脚。 加载仅应用100毫秒。 在负载达到6.2安以上之前、一切都正常。 6.2安时、输出开始振荡、6.5安时完全振荡。 器件应该这么做吗? 它是否进入短路/过载模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否分享这种情况的示波器截图? 此外、设置了什么输出电压?  

    我想知道器件是否循环进入和退出热关断。 在6A 输出下、例如12V 输出下、您将看到正在耗散的12W、结温上升大约为40.4C/W * 12W = 485C、这显然太大了。 因此、如果输出电压设置为低于12V、输入端为14V、则情况会更糟。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     示波器图片、6.1安培负载 示波器6.2安培负载图片。

    稳压器后面有一个继电器、我通过 J 形标签组合测试通电、然后在每次测试中以图片所示的电流触发电子负载、持续100毫秒。 我正在使用差分0 "范围"探针执行测试、以确保我的范围不会影响电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在我看来、LDO 在施加负载时循环进入和退出热关断。 在热关断期间、LDO 输出将变为0V、直到其结温下降到足够、然后尝试回升至其标称 Vout 和 Iout、如果结温再次触发热关断电路、则周期将重复。  

    如果您希望在不触发热关断的情况下从此器件获取更多电流、则必须减小余量。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、

    这是我一直怀疑的、但是设计电路的人不相信我、我已经通过冷喷来冷冻调节器并运行测试来确认这是问题、调节器在冷却时不会振荡。