This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:使用上游?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907929/lm5069-use-upstream

器件型号:LM5069

LM5069是否可以在插入电路板的上游使用? 我看到的所有示例都在插入带电背板的 PCBA 立即进入时使用。 LM5069是否可以在背板上使用、以实现下游连接的热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的下游电路包含什么-它是直流/直流转换器吗? 您的下游电路的输入电容是多少?

    LM5069也可用于背板。 但是 、由于电容器浪涌电流和重新启动 LM5069输出、热插拔具有大电容的下游可能会导致断路器事件。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我正在为其中的许多下游负载设计配电盒。 我不确定每个下游电路是什么、因为它们是由电机和电阻负载组成的现成系统。 可能有一个合理的假设、即存在一些大容量输入电容。 此外、它还通过~2+米电缆进行连接、这将增加电缆电容。

    我认为您认为、潜在的 CB 活动可能太难管理、这是对的。