请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25155您好!
我在设计中使用的是 BQ25155电池充电器 IC。 询问"从运输模式唤醒"、以下哪一项陈述是准确的。
1)尝试使 BQ25155脱离运输模式时、它是否足以将电源连接到 VIN 引脚(原因: 就在数据表的图18之前、"如果在 WAKE2计时器过期之前连接了有效 VIN (VIN > VUVLO)、则无论 MR 或 WAKE 计时器状态如何、器件都将立即退出运输模式。")
2) MR 应在短时间内保持低电平(时间的长寿命并不重要)并将电源连接到 VIN 引脚。(原因:数据表的图19显示 MR "保持低电平"作为离开运输模式的条件)。
如果有任何可共享设计、我们希望在插入 USB 充电电缆时退出运输模式 、请与我分享。
提前感谢。
此致、
Pothirajan.K