This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:建议使用40V 或45V 输入电压?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907251/lp8867-q1-which-is-recommended-vin-either-40v-or-45v

器件型号:LP8867-Q1

大家好、  

您能否告诉我 、建议的输入电压是40V 还是45V?

数据表第1页显示~40V。 另一方面、数据表第5页显示~45。 我想这两种方法都是指建议运行条件下的 Vin。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    第一页建议的工作输入电压范围为4.5至40V。

    但 Vout 的最大电压为45、Vin 的最大电压为50V、因此当 Vin 为45V 时可以、第5页显示高达45V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    您的意思是、还建议使用~45V 输入电压、并保证电路正常运行、这是正确的吗?  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最大值很重要、并已确定低于最大值的电压。

    建议值基于客户的设计、如果输入过冲可以在低电平下控制、则如果不建议客户在较高输入条件下使用、您应该建议客户在低输入范围内使用。 关键点不超过客户设计中的最大 VIN 值。

    请勿强行设置"推荐值"、并尝试 理解"推荐值"的含义。