This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2591的 Vout 随时间推移而降低。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956349/lp2951-vout-of-lp2591-has-degrade-by-over-time

器件型号:LP2951

您好、E2E、

我们的客户正在使用 LP2591进行大规模生产。 发货几个月后、最终客户退回了该产品。
他们检查了输出电压是否已下降。

问题;
1;TI 是否有数据说明 LP2591的内部基准电压元件会随着时间的推移而降低?
2;请告诉我"基准电压温度系数"。 为什么它是温度的一个正属性?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查找有关 LP2591的电压基准降级的数据、并告诉您是否有任何发现。 同时、我对这种下降有一些疑问。  

    1) 1)是否在发货前对器件进行了测试、随后发现器件的输出电压降低了?

    2) 2)电压降低了多少、单位之间的电压是否恒定?

    3) 3)他们是否有任何关于此问题的原理图?

    "基准电压温度系数"列为正、因为它是最坏情况偏差的幅度除以温度范围。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。  我向我们的客户索取有关这方面的信息。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我无法找到有关 LP2951长期漂移的任何数据;我们通常不会收集此类数据。 我很乐意尝试使用请求的信息来解决问题。

    此致、

    Nick