This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:Vit 规格

Guru**** 2384480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907720/tps3808g01dbvevm-vit-spec

器件型号:TPS3808G01DBVEVM

我对 TPS3808G01的 VIT 规格感到困惑。

我可以从 DS 的功能方框图中获取0.4V 的 Vref 值。

但我也可以从 DS 中获得0.405V (不包括迟滞)的 VIT 值。

如何解释这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请使用电气特性表中提供的值。 方框图仅显示了一个近似值。 实际值为0.405V、方框图接近~0.4V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢