请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 我对 VHYS 规格感到困惑。
VIT 的典型值为0.405V、因此我可以 从 DS 表中获得0.405V*(1-2%)到0.405V*(1+2%)的 VIT 范围。
问题:
如何计算 VHYS 的精度?
表中 VHYS 的单位'VIT'是否基于‘0.405V’的 VIT 典型值? 或 范围0.405V*(1-2%)至0.405V*(1+2%)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对 VHYS 规格感到困惑。
VIT 的典型值为0.405V、因此我可以 从 DS 表中获得0.405V*(1-2%)到0.405V*(1+2%)的 VIT 范围。
问题:
如何计算 VHYS 的精度?
表中 VHYS 的单位'VIT'是否基于‘0.405V’的 VIT 典型值? 或 范围0.405V*(1-2%)至0.405V*(1+2%)?