This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:FB 环路中的电容器和电感器值

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907592/tps562201-the-capacitor-in-the-fb-loop-and-the-value-of-inductor

器件型号:TPS562201

你(们)好

 

以下是我们客户的询问

 

  1. 典型应用 C4的相关信息

-   为什么放置 C4?

这   是一种选择,但让我们确认它是否是强制性的。

-   如何确定 C4的值

   C4的布局指南

 

  1. 电感器的值

-   客户将使用容差±20%的电感器
客户应遵循的案例。
输出电压3.3V

  • 电感值:3.3uH±20%
    典型值:3.3uH,在推荐范围内
    最小值:推荐值2.6uH
  • 电感值:4.7uH±20%
    典型值:4.7uH (数据表中的典型值:3.3uH)
    最小值:3.76uH (数据表中最小值:3.3uH)

 谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C4不是强制性的、它用于改善环路响应、只需根据纹波和瞬态响应测试结果来确定是否使用它、下面是一个供参考的应用手册、通常使用的值为几十 pf。

    对于布局、只需将其与反馈电阻器放在一起、远离噪声。

    http://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf?ts=1588208579544

    20%是电感器的常见容差、LC 表中的电感器值为标称值、两个值均正常、典型值为3.3uH。

    裕昌