This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-EP:通过使用一个外部电容器设置来实现 TPS3813可编程窗口安全装置。

Guru**** 2796925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957023/tps3813k33-ep-tps3813-programmable-window-watchdog-by-using-an-external-capacitor-setting

器件型号:TPS3813K33-EP

打扰一下、

我客户的 WDT 连接到外部电容器。

(1)在公式计算后、假设 T-Window = 40秒、T-BOUNDARY = 1 (高:1秒、低:39秒)、如果实际测量结果为高:1秒、低:1秒、也就是说、不是根据公式计算的值。 看门狗 IC 能否长时间正常工作? 什么类型的异常情况?

(2)如果使用100nF 的外部电容器、将来会有任何风险?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于问题1:

    我对您的 t Window 值感到困惑  

    (高:1秒、低:39秒)

    您是指39ms?

    此外、我不确定如何测量 t Window:(高:1秒低:1秒)。   

    对于问题2、  

    数据表特别提到外部电容器的范围需要为155pF 至63nF。  使用较大的电容值可能不会提供所需的 t Window 结果。