This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:VKA=3.3V 下负载电容的稳定性边界条件、所有温度

Guru**** 2429760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907829/tl431-stability-boundary-conditions-for-load-capacitance-under-vka-3-3v-all-temp

器件型号:TL431

您好!

您能否为 VKA=3.3V 和所有温度范围下的负载电容提供稳定性边界条件?

在数据表中、我们可以找到以下有关 VKA=Vref 或5.0V 和 Ta=25C 的图。  但我的客户在其情况下(VKA=3.3V 和所有温度范围)请求该数字。  请为我们提供支持。  他希望使用该值来确定负载电容。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    我们没有这些信息。 我会使用 VKA = VREF、因为这是保守的。

    数据表上的该图是典型图、表示0度相位裕度。 由于批次/批次变化和温度偏差、我会选择一个距离边界1/2到十倍频程的电容器。