This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:使用级联设计时的最大输出电压为多少

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956961/lm2665-what-s-the-maximum-output-voltage-when-using-cascading-design

器件型号:LM2665

大家好、

使用级联结构时的最大输出电压是多少?

客户规格:

VIN = 5V

VOUT = 15V @ 30mA

替代解决方案是什么? 对于 CAP C1/C2/C3和 Cout 有什么建议? 请提供电容器/额定值/尺寸。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    OUT 与 GND 引脚之间的电压差仍为最大值11.6V ABS、因此总的来说、我建议在 GND 与 VIN 相连时保持低于11V+VIN。  

    电容器的选择适用于级联解决方案、与简单倍压器的选择相同。 此信息可在第10页的数据表中找到。