This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LM3445的最小 Ton

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953914/lm3445-min-ton-of-lm3445

器件型号:LM3445

您好!

我发现 LM3445的最短导通时间(大约200ns)。当 TRIAC 电平最小时、最小 Ton Matter 意味着我们的线路调节规格更差

由于 min ton 固定、因此 LED 电压容差也会影响最小 Iout。如何根据 Vin 降压 Vout 实现恒定 Iout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gz、

       可达到的最大开关频率仅受最短导通时间要求(200ns)的限制。 最短导通时间的最坏情况是当 VBUCK 处于其最大电压(交流高压线)并且 LED 灯串电压(VLED)处于其最小值时。

       这是开关器件的正常现象、受到控制逻辑电路的限制、解决方法不好、但可以尝试连接一些带负载的串行二极管以减少不良影响。 但这会导致效率降低。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

             当 TRIAC 电平最小时、您是否有其他方法来改善输出电流调节? 我们不想降低 效率。

         谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gz、

      抱歉、这是 TRAIC 调光器控制器的正常行为、我们无法改善输出电流调节、但增加输出电容器可能会有所帮助。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    我 尝试增加输出电容、但无法改善 输出电流调节:e2e.ti.com/.../LineRegulation.xlsx

    如果 您有 其他 建议、请 告诉 我。

    感谢您的建议。

    B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴君

      感谢您的反馈、但很抱歉、我们也没有更多关于您要求的建议。

    BR

    肖恩