尊敬的所有人:
我想问一下 LM5001
在比较数据表中的电路图20和 WEBENCH 中的电路时、在 WEBENCH 的电路中、红圈中的器件会附加到数据表中的电路中。
(我有客户要求配置尽可能少的外设组件。)

①如果不使用 EN 引脚、是否不需要蓝色圆圈部分(Rcv1、Rcv2、Cin1)?
(如果未使用 EN 引脚、是否可以将其保持断开状态?)
②The 未能在数据表中确认与 D1平行排列的 RB 和 CB 说明。 是否需要使用 LM5001?
(如果您不介意、请告诉我 RB 和 CB 的角色。)
图20中未③Cc1 μ A。 以下环路补偿是否在没有 CC1的情况下工作?
(如果 C1不存在、我认为 CC1是必要的、因为无法推导出下图中计算的极点)

④如果不需要设置软启动、是否不需要数据表 Figure 20中所示以红色圆圈表示的器件(D2、D3、RS1、CSS)?
此外、如果您需要设置软启动、当您仅使用不带 D2、D3和 RS1的 CSS 时、会出现什么问题?
*顺便说一下、客户正在考虑在以下条件下使用。
VIN = 18V-30V
VOUT = 40V
Iout = 0.25A
此致、
是的、奥特伊