This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:未获得4.4V 稳压输出。 插入 USB 电缆时、VOUT 引脚的电压为5.0V

Guru**** 2529060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956989/bq24073-not-getting-regulated-4-4v-output-voltage-at-vout-pin-is-5-0v-when-plugging-usb-cable

器件型号:BQ24073

连接 USB 电缆时、输出电压(在 C2上)变为5.0V。 如果没有 USB 电缆、它会绕过电池电压。 在输出端未调节4.4V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池也无法充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 IC 进行回流焊解决了该问题。 输出电压现在为4.438V、电池也在充电。