This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:使用两个充电器时具有 IN-DPM 功能

Guru**** 2514975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906660/bq24040-in-dpm-function-when-two-chargers-are-used

器件型号:BQ24040

你(们)好

我们计划在产品中使用 bq24040充电器。 应该可以将两个装置连接到一个充电器适配器、这样就有两个 bq24040充电器由同一电源供电。 用于充电的适配器未知、因为客户必须使用自己的适配器。 如果所用适配器变弱、我希望 IN-DPM 功能有助于降低充电功率。 并进行控制、以便在这种情况下两个单元获得相同的充电电流。 那么、我想问、当两个充电器使用相同的电源时、是否可以使 IN-DPM 功能正常工作? 我认为一个风险是、如果两个充电器 Vin-DPM 阈值之间存在一些差异、即一个充电将具有零电流、另一个充电将由于控制环路中的极高增益而调节输入电压。 我们是否可以使用一些有关 IN-DPM 功能的更多信息来模拟此情况?

此致

Magnus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    这将对我们进行一些额外的测试、我们将在一周内为您提供更新。  这两个器件可能会相互对抗并设置振荡、稳定性问题。  

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    对两个充电器使用相同的适配器没有问题。 一个充电器可能会因 DPM 阈值的变化而比另一个充电器略早降低电流、但不会出现稳定性问题或振荡。

    最棒的