This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:10W USB 充电器5V 输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28742, UCC28704, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953116/ucc28782-10-watt-usb-charger-5v-output

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28704UCC28740

大家好、TI 团队、

我在应用`m 大学攻读硕士论文。 我的目标是使用 变压器、电容器和电阻器等印刷电子产品开发10瓦 USB 充电器。 为了尽可能降低 变压器的损耗和电感、我需要使用高频(1-1.5MHz)。 我正在使用您 的设计工具(Excle)和仿真(Simplis)、但我无法使应用程序按我想要的方式运行。

以下是我的条件:

Vout= 5V、Iout= 2A、f=1-1.5MHz

案例:CS0302767

请帮我设置正确的参数吗?

此致

Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我将此请求转发给相应的应用工程师、以便他们帮助回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    感谢您对 TI 的关注。

    我认为 UCC28782不是10W 输出 USB 充电器的理想选择。 由于这是一种高成本解决方案、因此可实现大于30W 的设计。 理论上,此控制器可支持高达1.2MHz 的开关频率,但实际上,Nobody 将以该频率运行此控制器。 由于开关和变压器的损耗非常高、这将导致低效率、甚至您现在也无法在市场上找到这样高频 SR 控制器。

    对于 此10W 充电设计、我建议您选择 UCC28704或 UCC28742、而不是 UCC28782。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    这些控制器是否支持 GaN MOSFET?

     

    很好的酒店

    Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,伊曼纽尔,

    您希望在设计中使用哪种 GaN FET?  目前市场上有许多类型的 GaN FET,例如 与驱动器集成的 GaN FET,如果 PWM IN 引脚能够支持~15V 电压的话。 该器件可由 UCC28704和 UCC28740驱动。 另一个称为栅极注入晶体管的 GaN FET 也可以由这些器件驱动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emanuel、

    由于 长期以来没有得到您的响应,我相信您已经解决了这个问题。 如果您有其他问题,请创建新帖子。