This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:开路/短路测试

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24014, BQ24010, BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906486/bq24092-open-short-test

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24014BQ24010BQ21061

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/33.Battery-charging-circuit-test_5F00_20200407.docx

.docx 文件是我们的 BQ24092每个引脚打开/短路测试报告。

 

关于 BQ24092开路/短路测试、

在某些情况下、电池充电不会停止、并且仍可使用特性功能。

 (例如、过充电电流、无法进行热保护等)

 

以下9种情况下、电池充电不会停止:

PIN4 (期前):开路

引脚9 (TS):打开  * TTDM 模式

R604 (期前 R):删除

PIN2 (ISET)和 Ping3 (GND):无  电流限制的短接*充电。

引脚3 (GND)和引脚4 (前期):短路

PIN4 (期前)和 Pin5 (PG):简短描述

PIN6 (NC)和 PIN7 (ISET2):短接

PIN7 (ISET2)和 PIN8 (CHG):简短描述

引脚9 (TS)和引脚10 (OUT):短* TTDM 模式

 

BQ24092引脚开路/短路时是否可以禁用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、thunder、

    以下是我们自己的 BQ24092 FMEA 的结果。

    PIN2 (ISET)和 Ping3 (GND): 短路应导致不充电 (由于 ISET OCP 保护、器件锁存)。 需要输入切换才能重新启动操作。

    引脚3 (GND)和引脚4 (前期):短路-正常充电操作、IPRECHG 和 ITERM = 0mA

    PIN4 (期前)和引脚5 (PG):短路- 正常充电操作,IPRECHG 和 ITERM = 0mA

    PIN6 (NC)和 PIN7 (ISET2):短路- 正常充电操作

    PIN7 (ISET2)和 PIN8 (CHG):短路 -正常充电操作,最大 ICHG = ISET

     

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    PIN2 (ISET)和 Ping3 (GND):短路,无充电=>正常

    其他条件:

    PIN4 (期前):开路

    引脚9 (TS):打开  * TTDM 模式

    R604 (期前 R):删除

    引脚9 (TS)和引脚10 (OUT):短* TTDM 模式

    在 TTDM 模式下、BQ24092无法读取电池温度。

    在某些情况下(例如高温)、是否不安全或不会损坏电池组?

    当引脚9开路/短路时是否可以禁用充电?
    或其他 IC 可以执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thunder、

    在某些情况下(例如高温)、是否不安全或不会损坏电池组?  BQ24092具有内部热调节功能、可防止对器件造成损坏、不过这远高于电池组的60C 限制。

     

    当针脚9开路/短路时,是否可以禁用充电?或者其他 IC 可以禁用充电? BQ24010 / BQ24014可能更适合这种情况、但仅具有两个温度阈值。  短接至高电平或 GND 和悬空 TS 可禁用充电。

    BQ21061 (I2C 充电器)提供一个禁用充电的"TS 开路"故障。 高电平/接地短路也会禁用充电。

     

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    引脚3-4短接和引脚4-5短接
     电池是否接受0mA 预充电和0mA ITERM?

    我们没有收到其他开路/短路情况。
    (PIN4开路、引脚9开路、引脚9-10短接)

    在这种情况下、IC 会发生什么情况?
    电池是否接受这些充电条件?
    谢谢、
    thunder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    thunder、

    引脚3-4短接和引脚4-5短接
     电池是否接受0mA 预充电和0mA ITERM?  预充电电流设置为0mA。 在低 Vbat 时永远不会达到快速充电。 快速充电正常运行。 终止设置为0mA、如果存在系统负载充电、则不会终止。

     

    PIN4打开:缺省的术语前设置、  IPreChg = 20%并且 ITERM =快速充电的10%


    引脚9开路:TTDM 模式

    引脚 9-10短接: TTDM 模式

    最棒的