This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:PWM 输入是否可用作使能?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956899/tps92612-q1-can-pwm-input-be-used-as-enable

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612

大家好、

由于912没有专用的 EN 引脚、因此 PWM 输入引脚是否可以用作使能引脚?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

      是的、对于 TPS92612、有一个内部 POR 电路、当您提供电源电压时、它将进入待机模式、当您将 PWM 信号应用到"PWM"引脚时、它将提供输出电流。

    BR

    肖恩