This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:此充电器 PD 兼容吗?

Guru**** 2538020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907863/bq25892-is-this-charger-pd-compatible

器件型号:BQ25892

大家好、

如果我要使用前端 PD 芯片、该 PD 是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    此充电器只能与高达14V 和3.2A 的 USB BC1.2适配器和其他选定 HVDCP 适配器通信。  如果主机软件可以将 USB type C PD 输出限制在14V 以下、则该充电器兼容。  它具有自己的输入电流限制、最大设置为3.2A。  

    此致、

    Jeff