This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782的设计是否可以不使用铝电解电容器?

Guru**** 2514325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952842/ucc28782-can-i-design-it-without-an-aluminum-electrolytic-capacitor-by-ucc28782

器件型号:UCC28782

我能否通过 UCC28782设计出没有铝电解电容器的器件?

如有可能、请向我发送相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想您刚才谈到的铝电解电容器是整流器电桥后的大容量电容器。

    如果没有  足够的 大容量 电容器,功率级将无法在输入电压谷底将足够的能量传输到输出负载,输出电压将下降到低电平以及控制器的 VDD 电压,然后实现 UVLO 保护。

    但在某些特殊应用中,例如输出电流在满负载时停止,这是可能的。 除了 在大容量电容器上使用一些 MLCC 替换 E-cap 之外,该原理图与 OUT EVM 参考设计没有太大的区别。 我们没有这样的文档 但我想您可以搜索有关 IEEE 的一些有关此设计的文章。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    如果我 在  大容量电容器上设计 MLCC、我是否要小心谨慎。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    我认为您不应该过多关注将 MLCC 放置在大容量电容器上、因为在一个常见设计中、它已经在其中放置了一些高频滤波器 MLCC 电容器。

    谢谢。