This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:查询:VDD LDO 输出

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907214/bq25155-enquiry-vdd-ldo-output

器件型号:BQ25155

您好!

我知道 VDD 始终开启、但在运输模式下除外、它由 Vin 或 BAT 供电。 我想通过 VDD 提供一个 LED

我的问题:VDD 是否可通过 I2C 接口进行编程?

用例:

1.当电池电量低于特定水平时,LED 闪烁。

2.仅在充电时打开 LED。

3. 仅在未充电的情况下关闭 LED 指示灯,并且仍连接电池并为系统其余部分供电。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD 不可编程。 它始终为1.8V。 您可以将 LED 连接到 LDO、并控制 LDO 的打开和关闭时间。