This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24781说明

Guru**** 2537790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954931/bq24780s-bq24781-description

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24781BQ24780BQ24800

您好!  

所有专家。

我看到 TI 有类似的充电器 BQ24780、 BQ24780S、 BQ24781、但只有  BQ24780S 数据表可用。 为什么没有关于 BQ24780、BQ24781的官方信息?

有人能告诉我这些芯片之间有什么区别吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    它们是系列器件、开关频率略有差异。 BQ24781支持300kHz/400kHz 较低开关频率选项。 如需了解相关信息、BQ24800具有更高的精度和更高的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tiger。

    但我需要详细了解制造商 ID、SMBus 地址、默认值、选项等 我知道至少有 BQ24781数据表、如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    BQ24781数据表不在线提供。 请使用 BQ24780S。 它们具有相同的 SMBus 地址、 默认值和选项。