This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:在 USB 总线状态下请求 BQ25610设计

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904921/bq25601d-asking-for-the-bq25610-design-on-the-usb-bus-status

器件型号:BQ25601D

大家好、

客户正在设计键盘应用程序上的 BQ25610。

请您对以下问题提供意见吗?

 

电路板上有 MUC 和 BQ25601D。 MCU 和 BQ25601D D+/D-均已连接。 KB 中有两种模式。

  1. 在无线模式下、MCU USB 引擎关闭、D+/D-悬空。 如果插入电缆进行充电、则 BQ25601D 寄存器 REG08 USB 总线状态不正确。 D+/D-波形捕获如下。

      

     在 KB OFF 状态下、如果插入电缆进行充电、BQ25601D 寄存器 REG08 USB 总线状态正确。

       D+/D-波形捕获如下。

  

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    能否为这两种情况提供所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。