This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:OVP 测量。

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907772/lm3481-flybackevm-ovp-measurement

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481TL431

大家好、

LM3481具有输出 OVP 功能。

您能否告诉我如何使用反激式 EVM 测量 OVP 的功能?

我尝试将 LTV-817S 引脚1/2短路、输出电压钳位在9V、我想它的测量结果不是这样的? 你有什么建议吗?

此致、

罗伊    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    OVP 内置于 FB 引脚、通常用于隔离反激。  将光耦的引脚1和2短接不起作用。   您应该考虑在输出电源轨和 TL431基准引脚之间添加~ 6.5V 齐纳二极管、它将强力驱动光耦合器、从而停止开关并实现 OVP。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi