This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:针对给定正输入的低负输出电压

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907869/tl7660-low-negative-output-voltage-for-given-positive-input

器件型号:TL7660
主题中讨论的其他器件: LM2662

我希望使用 TL7660的3.3V 至-3.3V 转换作为连接到反相运算放大器电路的 FSR 的电源。  由于未知原因、TL7660仅为+3.3V 输入输出-2.7V 电压。

引脚2和4之间有一个10uF 电容。 引脚3和6连接到 GND。 任何见解都很有帮助。

非常感谢

Craig H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    首先、感谢您使用我们的产品。  TL7660 的输出阻抗典型值约为60欧姆、因此电压会下降。  当您有负载电流时、您的输出电压将会出现一些压降、如数据表第5页的两个底部图所示。  您似乎从输出中汲取的电流约为10mA。  

    要获得更好的电压电平、请选择 LM2662/3。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi