This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61096A:如何在存在 Iin 电流波形时计算平均值或有效值。 TINA-TI

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956824/webench-tools-tps61096a-how-to-calculate-the-average-value-or-effective-value-when-there-is-iin-current-waveform-tina-ti

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件:TPS61096

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我们希望使用 Tina 来仿真电路的总输入功率。  

请检查附件。 器件处于稳定状态所需的时间为2ms。 因此,运行“瞬态分析”以“计算工作点”,从5ms 开始到6ms。  

然后、我可以获得如下所示的输入电流波形、然后了解如何计算稳态下的输入电流平均值(Iin、如下图所示)。  我使用万用表、但值显然是错误的。   

请就此提供帮助。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您可以在仿真后测量波形中的平均电流。 下面是其他器件的一个示例、就在我手上。

    首先、放大波形以聚焦于您感兴趣的区域。 然后左键单击选择它。  

    其次、单击顶部面板中的"过程"、然后单击"平均值"。

    然后您可以获得平均电流。  

    另一方面、我们提供的模型主要用于行为评估和一些主要性能。 如果您使用它来仿真此类低负载条件下的输入电流、我不建议这样做。 (如您所知,TPS61096是一款专注于低负载条件的器件,而该型号并未考虑 IQ 精度。)

    如果您确实关心效率、我建议您使用 Webench 或咨询我们的工程师。 数据表中还有一些典型的效率曲线。