This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:CDP 和 MUX 行为

Guru**** 2797765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907641/bq25890-cdp-and-mux-behavior

器件型号:BQ25890

您好!

我在 BQ25890的充电器检测方面遇到一些问题。 特别是当我尝试连接到 CDP 端口时。 BQ25890具有用于控制多路复用器的引脚 DSEL。 在充电器检测期间、BQ25890接管 USB 的数据线以确定其连接到的设备。 然后、根据连接到的内容、释放数据线。  

我看到的问题是、当我连接到 CDP 时、DSEL 保持低电平、因此不会释放数据线。 这不是数据表中所述的行为。 我对评估套件进行了完全相同的测试、并在那里获得了相同的结果。

这是已知问题吗? 是否有任何解决方法? 我是否误解了该引脚的行为?

我在论坛上看到了这一确切问题,但从未得到答复。

欢迎提供任何帮助

BR

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

      有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../628921

    谢谢、

    宁。