This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:与晶体管平衡

Guru**** 2545180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907783/bq76940-balancing-with-transistor

器件型号:BQ76940

尊敬的专家:

BQ76940能否支持使用晶体管而不是 FET 进行平衡? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    是的、BQ76940可以支持 BJT 晶体管进行平衡、而不是 FET、但平衡电流通常低于 FET。  由于 BQ76940的架构,输入电阻必须较大,以便在发生短路事件时保持部件通电,如 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 中所述。 因此基极电流将很低、即使使用高增益晶体管、平衡电流也可能与使用单个晶体管的 FET 提供的电流不匹配。  您可以使用 BJT 来控制第二个 BJT 的基极以获得更高的增益、或使用 MOSFET 来获得 Vgs 的全电芯电压、从而降低 RDSON 并提高平衡电流。  这是更多的组件、我不知道可用的示例。