This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:25145是否支持400W 输出功率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5141-Q1, LM25141-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907382/lm25145-whether-25145-could-support-400w-output-power

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1LM5141-Q1LM25141-Q1LM5146-Q1

大家好 、

只需确认25145是否支持 15-32V 输入电压、12V 输出电压和400W 输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    从单相控制器的角度来看、12/33A 是可行的。 我建议使用40V NexFET。 但是、如果环境温度较高、我建议使用 LM5143-Q1两相解决方案来实现更好的热分布。 两个控制器都有相关的快速入门计算器文件、您可以使用这些文件来帮助选择组件、检查效率和功率损耗、波特图等 这些文件可在相应的产品文件夹中找到。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/widevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复。

    我从客户那里获得更多信息。 他们希望选择一个将 24V 输入电压转换为12V 输出电压的芯片。

    因为叉车系统为24V、而拖车为12V。 它需要转换。 拖车输出功率为400W...

    您是否对24V 至12V (400W)有更好的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    根据最大输入电压和是否需要 Q 级、其他选项包括最大输入电 压= 42V 的 LM25141-Q1和最大输入电压= 65V 的 LM5141-Q1。 这些控制器具有比 LM (2) 5145和 LM5146-Q1更低的静态电流、并且还提供商业级产品。

    此致、

    Tim