This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:3错误电流 RGB LED

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956613/lp5012-3-bug-current-rgb-led

器件型号:LP5012

尊敬的先生/女士

我的客户想问一些有关使用此 LED 驱动器的问题、谢谢
1.连接方法是并行使用吗?
OUT0~3RLED
OUT4~7GLED
OUT8~11BLED
我发现客户提供这样的设置很奇怪。
2.使用顺序和继续的方法是否有任何影响?
3、规范中提到了银行控制、它是连续的吗?
因为有指定的银行编号。
客户的最终目标是增加 LED 的驱动电流,他的 RGB LED 只有 R *1、G*1、B*1。 您能否指导我如何并行设置输出通道?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    对于 Q1:

    如您所示、它可以设置为连接。

    对于 Q2:

    无论是使用顺序还是继续方法、都是可以的。

    对于 Q3:

    您能否提供有关客户请求的更多信息? 他们想要控制多少 RGB LED? 他们希望运行哪个函数? 每个 RGB LED 的照明模式是什么?

    此外、R LED/G LED/B LED 是否集成在一个 RGB LED 中?

    最恰当的考虑

    徐美奈