This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:如何设置 LED 驱动器的输出电压。

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956300/tps40211-how-to-set-output-voltage-for-led-driver

器件型号:TPS40211

您好!

我想使用 TPS40211来构建 LED 驱动器。

我找到了在数据表的 P35上设置 LED 电流的方法。

如何设置最大输出电压?

输入电压:DC12V-24V

输出:1A 时最大为48V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您考虑使用 TPS40211。  驱动 LED 时、您基本上会调节输出电流而不是电压、因为电流决定亮度。  也就是说、您设计了一个电流源、并且您的 LED 电流将得到严格调节、但电压是一个副产品、它可能会因 LED 而略有不同。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、很抱歉 这个令人困惑的问题。

    我知道 LED 应用中的调节电流很重要。 实际上、我正在处理的项目有2种 不同电压的 LED。 LED1在30V 电压下工作、LED2在48V 电压下工作、两个电流均为600mA。

    根据 数据表、TPS40211似乎可用于 LED1。  我想确认 TPS40211在使用与 LED1驱动器相同的电子器件(电流设置电阻除外)时是否可以驱动 LED2 (48V)。

    当将 TPS40211用作 LED 驱动器时、需要 重新设计哪些电子器件、因为 LED 电压不同。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6484619、

    我是否正确地理解您的系统中有30V LED 和48V LED、并且您正在使用数据表第35页中的电路来驱动30V LED、现在想知道您需要更改哪些组件才能实现48V 电压 电路不允许该高电压?

    如果是这种情况、第35页电路中的 D2会限制该电路的输出电压、因此您需要将其更换为更高的电压版本。  

    此外、由于25V 接近您的24V 输入电压、我建议您将设计中输入端的电解电容更换为35V 类型。

    并且、当48V 接近该引脚上的52V 时、请务必将 VDD 上的电压保持在绝对最大值以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、

    我明白了!

    感谢您的热情支持!  

    此致