This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:在 D+/D-上自动设置适当的电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890, TIDA-03029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907561/bq25890h-automatically-set-the-appropriate-voltage-on-d-d-

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890

代表客户-应用移动电源进行过帐。

BQ25890H 具有一个 D+/D-输出驱动器、用于向连接的接收器/器件发送可用电流信号。 BQ25890器件是否会在连接接收器/器件时自动在 D+/D-上设置适当的电压? 如果不是、需要通过 REG01寄存器手动设置、您建议如何检测所连接的内容、以便手动加载正确的寄存器值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25890 D+/D-检测包括 d/s 上的表1、表2和表3中所述的标准 USB BC1.2、非标准适配器和可调高电压适配器检测  此外、BQ25890H 还在 D+和 D-引脚上提供独立的受控电压输出驱动器、以便在插入输入源或启用 OTG 模式时连接或仿真非标准适配器。 有关 BQ25890H 参考设计、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-03029。

    谢谢、

    宁。