This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650 CAN'通道化

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906860/bq24650evm-639-bq24650-can-t-chanrging

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

你(们)好

客户测试 BQ24650 EVM、面临的问题是他们使用5V/1A 适配器为4.2V 电池充电、发现无法充电、两个 LED 都熄灭。 如果使用5V/2A 适配器、则可以为电池充电。 将 MPPT 电压设置为4.72V、R17为200k Ω、R91为68k Ω

BQ24650 EVM 是否无法使用5V/1A 适配器?

使用5V/1A 适配器、测量 VCC 电压为4.85V、MPPSET 引脚为1.6V。  

请帮您解决问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

      使用1A 适配器与2A 适配器时不应出现问题。 根据 VCC 和 MPPSET 电压、BQ26450不在输入电压调节环路中。 由于两个 LED 都熄灭、因此表示存在故障情况。 客户是否已检查以下条件:  

    • 由于计时器而暂停充电? (有30分钟的内置预充电计时器)
    • 过压
    • 睡眠模式
    • 电池不存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    客户已检查无电压和睡眠模式。 电池已连接。 我有一个关于内置的30分钟预充电计时器的问题。 如何测量此时间? 以及哪些条件会影响这一点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

     预充电计时器在30分钟内内内置、并在电池以预充电电流充电时激活、具有 VFET <VLOWV. 如果 VFB 在30分钟预充电计时器中未上升到高于 VLOWV、则充电将暂停、并指示故障。