This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17578Q3A:您能告诉我 CSD17578Q3A/CSD16340Q3/CSD87350Q5D ESD 性能(HBM、CDM)吗?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A, CSD87350Q5D, CSD16340Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956635/csd17578q3a-could-you-tell-me-csd17578q3a-csd16340q3-csd87350q5d-esd-performance-hbm-cdm

器件型号:CSD17578Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5DCSD16340Q3

 我的一位客户正在考虑将 CSD17578Q3A/CSD16340Q3/CSD87350Q5D 用于他们的新电源系统。

 对于这些器件、他们有几个问题、如下所示。 请给我回复。

 问题1.  什么是 CSD17578Q3ACSD16340Q3/CSD87350Q5D ESD 性能(HBM、CDM)?

 问题2.   为什么器件数据表中未描述这些器件的 ESD 性能?

       有什么原因吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    感谢您关注 TI FET。 在下面、您可以找到您请求的 ESD 信息。 遗憾的是、TI 通常不会将其发布在数据表中。

    CSD17578Q3A 通过600V HBM 和2000V CDM 测试

    CSD16340Q3通过150V HBM 和2000V CDM 标准

    CSD87350Q5D 通过了500V HBM 和2000V CDM 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     感谢你的答复。

     这些信息对客户和我非常有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。