请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27324 主题中讨论的其他器件:UCC27524、
尊敬的团队:
客户面临的问题是、在浪涌测试期间、驱动器将输出错误的信号。
那么、我们是否具有更高的阈值电压、或者我们的电路能够防止浪涌期间的干扰?
客户更喜欢具有4A 驱动能力的 P2P。
如果也不支持 P2P、
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
在这种情况下、UCC27524可能是一个更好的选择:不同的输入结构(输入级上的滞后和有源下拉)、而 UCC27324由 MOS 门控输入级组成、不在输入上提供滞后、因此在驱动器受到噪声或浪涌的影响时容易发生误导通。
器件为 P2P、UCC27524具有更高的驱动电流5A 和更宽的 VDD 范围20V 绝对最大值
请告知我们 UCC27524的问题是否仍然存在。
此致、
-Mamadou