This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:有关 ZVCHG 和安全密钥的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955503/bq28z610-questions-about-zvchg-and-security-key

器件型号:BQ28Z610

大家好、

有两个问题需要您的详细支持。

  1. 我已经尝试在我们的数据表和 TRM 中找到 ZVCHG (零电压充电)的详细说明、但是、我们的数据表和 TRM 中没有详细说明。 我知道如果电压高于此阈值,ZVCHG 模式就会退出。但是,我不知道 ZVCHG 模式到底意味着什么,ZVCHG 模式和预充电之间的关系是什么,您能不能帮助解释 ZVCHG 工作原理以及 ZVCHG 模式和预充电之间的关系? 任何培训材料都值得赞赏。 谢谢。

  1. 在 BQ28Z610TRM 的第9.5章中、更改安全密钥的指南如下所示。 此处的第二个键是什么意思? 第二条命令从0x60还是 Byte1开始? 如果这是从0x60开始的第二个命令、如何在4S 内完成它? 客户发现很难  

我在  中找到了一张图片。

感觉第一个指令和第二个指令之间好像没有按照4S 限制、这让我和我的客户很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    电压充电是指电池深度放电时、可配置 ZVCHG 模式进入预充电模式的阈值。 第二个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    第二个密钥是指完全访问密钥。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的支持!

    虽然我们的客户使用相同的命令更改了密钥、但密钥未成功更改。

    如果 在3秒内执行第二条命令、 则成功更改密钥。

    如果  第二条命令在3秒以上之后执行、即使在4S 中也是如此、 则密钥更改失败。

    两个问题让我们感到困惑:

    1.如果 第二个密钥是指完全访问密钥,为什么 第一张图片中显示的过程失败?

    2.如果 第二个键是指从 0x60开始的第二个命令、那么 为什么即使是4S 内两个命令之间的间隔、该过程仍然失败、这与 TRM 不一致。

    此致、

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行确认、客户看到钥匙必须在3秒钟内更换?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您需要在拆封和密封之间至少等待4秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    如我之前发布的图片所示。

    客户看到第二个命令从0x60开始、必须在3秒内按照第一个命令从0x3E 开始、否则安全更改过程将失败。 它们与数据表不一致。

    我在我们的 E2E 论坛中找到了另一篇文章、如以下链接所示。  从0x60开始的第二条命令和从0x3E 开始的第一条命令之间的间隔超过4S、但他成功更改了安全性。

    所以、

    1.我们希望得到这一信息的真正含义:对于此活动,必须在发送第一个密钥后的4秒内发送第二个密钥;否则,将不接受请求。

    2.为什么客户有3s 限制、它是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户发现此问题的器件数量是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户始终发现所有测试设备的问题、大约3-4个设备。 我不确定它是否正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    告诉客户最多使用2秒

    此致、