This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:内部 FET 的安全工作区

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2031, TPS2032, TPS2065, TPS2051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907238/tps2051b-safe-operating-area-for-internal-fet

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件:TPS2031TPS2032TPS2065

以下电源开关是否有 SOA (ID 与 VDS)规格信息?

・TPS2031

・TPS2032

・TPS2065

・TPS2051B

或者、我想知道达到电流限制阈值的正常时间。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    没有该曲线。

    但是、根据 RDS (on)、可以绘制 VDS 和 ID。

    绝对值和推荐值  可作为您的参考。

    我认为电流限制值与时间无关。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziv-San

    感谢您的回复、

    我知道没有 SOA 曲线。

    背景;客户希望了解是否存在以下浪涌电流问题或没有问题。

    (例如、附加的波形为 TPS2051BDR)

    我根据 ID = VDS/RDS_ON 进行计算。

    这可能没有问题、对吧?  

    ※蓝色:VIN、黄色:EN、绿色:Vout、红色:Iout、500μs μ V/div、 ℃:50 μ s

    此致、

    Satoshi