This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有具有集成电池电压监控功能的充电器 IC?

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907684/is-there-a-charger-ic-with-integrated-battery-voltage-monitor-function

主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25896

尊敬的 TI 团队:

我的客户请求了一个具有集成电池电压监控功能的充电器 IC。 我找不到。  

电池规格如下。  

- 600mAh、1节锂离子电池、  

他们希望通过 I2C 检查电压。  是否有适合 TI 的解决方案?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    对于基于线性稳压器的充电器、BQ25155可提供500mA 充电电流并具有集成 ADC。

    对于开关充电器、BQ25896可提供3A 充电电流并具有集成 ADC。

    此致、

    Jeff