This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:器件在冷启动时出现问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956885/ucd90320u-issue-with-device-startup-at-cold

器件型号:UCD90320U

各位专家、您好!

我的客户遇到冷设备问题。

"我们看到所有使用此器件的电路板在冷启动时(低于-35C)出现奇怪的行为。

 如果存在故障条件(例如指定为故障或过流故障的逻辑输入)、则即使禁用了这些故障、该器件也会在开启电路板的一两秒或两秒内将所有电源轨的使能引脚拉低。 然后、由于检测到移除使能电感的欠压故障、电路板闭锁。

 我们遇到这个问题、因为我们的过流限制在开发期间设置为0A、FPGA 的过热警报在低温时错误触发。 将过流限制设置为合理的值并删除与过热警报相关的输入后、电路板通常会启动至-65C。

 显然、此问题仅在寒冷条件下发生。 在寒冷条件下出现问题的同一固件在-30C 至110C 温度范围内工作正常。

 我想知道这种行为以前是否已经出现过、TI 是否可以查看我们的固件映像、以了解我们是否隐藏了可能对此负责的任何内容。"

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据您提供的内容、问题似乎与 FPGA 在低温下的设置和行为有关。 这些行为可能会使 器件混淆、尤其是当 OVER TEMP 警报是进入 UCD90320U 的 GPI 信号时。  应避免快速切换 GPI 信号、因为这可能会导致器件忙于处理 GPI 事件。  如果他们可以确保 FPGA 在低温下不触发 OT 故障、则可以解决该问题。

    此致

    Yihe