This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:TUV、VDE 和 UL 认证

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906952/ucc23313-tuv-vde-and-ul-certification

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件: UCC23513

您好!

我的客户要求提供 UCC23513和 UCC23313的认证文件链接、您能提供吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Howard、 它仍在供应商处进行测试。 我将通过电子邮件与您联系。 您能否将此主题标记为"已回答"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Howard、

    这些认证取决于外部公司的工作(UL 和 VDE)、但我们对 UCC23313的估计值为20年第3季度。