This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:请求估算功耗

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956358/lmr36015-q1-request-for-estimation-of-power-dissipation

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、

我的客户想知道 LMR36015AQRNXRQ1在以下情况下的功率耗散。

您可以支持此请求吗?

-输入电压:15Vmin 至58Vmax

-输出电压:12V

-输出电流:0.4A

- Fsw = 400kHz

- L = 140uH

我厌倦了使用 Webench 电源设计器进行估算、但输出和 FSW 固定为3.3V 和2.2MHz。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    我可以支持此请求、但我没有此特定条件的数据、因此我需要修改 EVM。

    我将 用数据返回给您11/16或11/17。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    感谢您对 EVM 测量的支持。

    如果我可以将 IC 的功率耗散放在电感器之外、那就更好了。

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR36015AEVM_5F00_Efficiency.xlsx

    Noboo 您好、

    我已附上包含 IC 功率耗散测量值的 Excel 表格。

    由于缺少140uH 的电感、我不得不使用150uH 的电感器、我希望这是可以接受的。  电感器是一款器件型号为7447713151的 Wurth 电感器

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf