This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:启动时的短路行为

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907432/tps54325-short-circuit-behavior-at-startup

器件型号:TPS54325

您好、专家、

正常启动后的过流事件可能会导致 UVP。 数据表中的关闭两个高侧/低侧 FET 的触发时间为1.7x TSS + 250us。  

我的问题是、当客户在初始启动时进行短路测试时、跳闸时间超过1.7Tss + 250us、但 Vo 已经降低了 UVP。 在这种短路加电条件下、预期的跳闸时间是多少?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    我的仿真显示的跳闸时间略快。  您能否使用 VSS、VSW 和 Vout 发布启动波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    输入电压:12V   输出电压:3.3V  

    L:4.7uH  Cout:22uF

    Cin:22 μ F

    软启动电容:6800pF 约6.8*0.765/2=2.6ms

    我们在初始启动时进行了短路测试。

    通道1:输出电压

    通道2:输出电流

    Iout 4A 持续约4.6ms。
    这次的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    输入电压:12V   输出电压:3.3V  

    L:4.7uH  Cout:22uF

    Cin:22 μ F

    软启动电容:6800pF 约6.8*0.765/2=2.6ms

    我们在初始启动时进行了短路测试。

    通道1:输出电压

    通道2:输出电流

    Iout 4A 持续约4.6ms。
    这次的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVP 保护在1.7倍 SS 时间后激活。  则有250个使用的延迟。  因此2.6 * 1.7 +0.25 = 4.67毫秒。