This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3501:能否驱动9.9v、160mA?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3501, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955957/lm3501-can-9-9v-160ma-be-driven

器件型号:LM3501
主题中讨论的其他器件: TPS61500

它仍在考虑中、
可以在以下条件下使用 LM3501?
・电源电压5V
μ・LEDx3系列
・9.9v
・μ A LED 电流160mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提供的参数、LM3501正常。 但是、您应该注意可能触发电流限制的电感器电流纹波。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YUting Shao --您能不能让我离开这个电子邮件应答字符串吗?

    上周你帮助了 tps61500的家伙,我看到了这些不相关的数据--我的案例查询已经结束 -- cdfeak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭此字符串

    与 tps61500无关 、坦率地说、反复出现的电子邮件现在令人厌烦、当我尝试取消订阅时、它说我无法取消订阅