This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:用于高达24A 输出电流的 RDIMM 的 TPS51916

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956844/tps51916-tps51916-for-rdimm-up-to-24a-of-output-current

器件型号:TPS51916

各位同事、

我的客户正在使用 TPS51916进行 DDR4处理、并喜欢该部件。

现在 、他增大了 RDIMM 内存大小、并询问该部件是否能够提供高达24A 的输出电流。

他说 Webench 具有20A 的输出电流限制。

如果器件可以提供24A 电流、客户应该考虑什么才能获得此类设计?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    在这种情况下、客户需要使用额定电流更高的电感器和 FET 来支持更高的输出。 TPS51916支持24A 应该没有问题。 可能需要相应地调整 RTRIP。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weidong 的美好一天

    感谢您的回答。

    您能告诉我我们有没有参考设计、还是 Excel 计算器?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    请参阅随附的。 采用20A 的 Webench 设计中的 FET (CSD16340和 CSD17573)应足以支持24A 输出电流。

    此致、

    Weidong

    e2e.ti.com/.../TPS51916A_5F00_calc_5F00_rev1-0_5F00_09Aug2012_5F00_I.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Mike