This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:PSpice 宏编译错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906037/ucc21710-q1-pspice-macro-compilation-error

器件型号:UCC21710-Q1

您好!

我导入了 UCC21710-Q1的 PSpice 模型、注释掉了相关 线程中建议的调用 IXGA8N100模型的行。 我能够将其作为宏导入、但在编译期间遇到以下错误。 您能否建议问题出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    出于某种原因、TINA 尝试访问其不允许访问的存储器。 这并不是一个编译错误、它就像程序运行时发生的内存访问冲突。

    不确定是否已尝试以下操作:重新启动计算机并再次运行,并让用户知道是否仍在运行?

    最好
    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 实际上,我已尝试重新启动计算机并重新运行,但没有对错误进行任何更改。 我不确定这是否会添加任何有用的信息、但在将 UCC21710-Q1的宏添加到仿真后尝试运行 ERC 时、我遇到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    您能否与我分享您的 TINA 项目?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET_DriverC.TSC 这是我正在处理的 TINA 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我   再次将 UCC21710-Q1的 PSpice 模型导入到 TINA 中。 这一次使用默认形状。 运行 ERC 不会产生错误、而只是以下警告。

    但是、编译宏仍然会提供相同的存储器访问冲突、并且瞬态分析不会收敛。

    这是我尝试仿真的项目: MOSFETDriverM.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    谢谢你。 今天稍后我将检查这些问题、并告诉您任何发现。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    我认为我发现了问题、请尝试解决方案、并告诉我它是否适合您。

    由于 HV 侧从 LV 侧完全浮动、因此不会发生收敛、COM/VE/VDD 与 GND 之间没有关系。


    尝试在 COM 和低电压 GND 之间放置一个电压源(VDC=任意电压)甚至是一个非常大的电阻器、如下所示、然后重新运行仿真。 在进行此更改后、我能够在您的原理图上运行 TRANS/DC silms。



    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    感谢你的帮助。 这解决了我的问题。 首先、我应该将 COM 接地。

    此致、

    Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    很高兴听到这个消息。

    最好

    Dimitri