This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:TPS65217C 是否在 AM335x 上支持 RTC 模式?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956859/tps65217cevm-does-tps65217c-support-rtc-mode-at-am335x

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217AM3358

您好!

我正在围绕 AM335x 设计电路板。 我使用的是 TPS65217C PMIC。 我希望保持 PMIC 断电时的实时性(日/月/年)。

根据我的研究、TPS35217C 不支持 RTC。  

但在我的另一项研究中、PMIC 和 AM335X 有一些使用 RTC 的方法。

我仍然对这个主题有疑问。  

是否有任何方法可以使用 RTC 模式? 我该怎么做?

注意: 我在项目中以 BBB 原理图为例。

 

感谢您的回答。

 

此致、

 

Mert SAMAST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mert、

     TPS65217 -C 版本可为具有 LDO1的 AM335x 的 RTC 域供电。

    如果您参考 图24。 全局状态图第39页 TPS65217数据表中、PMIC 的睡眠状态是一种使能 LDO1但禁用所有其他稳压器的运行模式。 如果连接了交流适配器或 USB 电缆、则电池充电器也将处于激活状态。 软件应具有多种低功耗模式、但仅 RTC 模式与关闭系统基本相同、但仍保持供电。 因此、您应该能够输入一个简单的 Linux 命令来测试它:

    • sudo 立即关闭 

    然后、您需要按下连接到 PMIC 的 PB_IN 引脚的按钮、以将系统唤醒。 您可以通过在关闭系统之前设置时钟以及在系统唤醒时检查时钟来验证这一点。

    AM335x 处理器上的 VDDS_RTC、RTC_KALDO_ENn 和 CAP_VDD_RTC 的原理图布线也需要正确才能正常工作。 请参阅下图:

     PMIC 上的 LDO_PGOOD 引脚可连接到 处理器上的 RTC_PWRONRSTn、这是 PMIC 上的专用推挽输出、旨在实现此目的(启用 LDO1或 LDO2并使其处于稳压范围内时为逻辑高电平)。

    您还可以通过将 AM3358作为您的器件型号提交问题来向 Sitara 团队提出此问题、但在 PMIC 端、我们希望支持仅 RTC 模式。