This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121是双向的吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956475/tps2121-is-tps2121-bidirectional

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS22976

大家好、

我正在寻找一个电源多路信号分离器来将一个电源输入切换为两个电源输出。 电源为5V-3A。  但我找到了 IC TPS2121。

我的问题是:

TPS2121是双向的吗? TPS2121是否可用作多颗粒剂?  电源是否可以从 TPS2121的输出传输到 TPS2121的输入?

2.如果没有、 我的应用是否有任何电源多路信号分离器?

谢谢、此致、

胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    TPS2121是单向电源多路复用器、因此不能用于将一个电源多路信号分离到两个负载。

    我们没有电源多路信号分离器器件、但构建系统以提供两个负载的最简单方法是在每个输出端使用负载开关。 我认为 TPS22976或 TPS22976A 等器件可能在这里工作、因为它是一个具有两个独立通道的器件。

    感谢您选择在设计中使用 TI 电源开关。