This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:在 TLC5940的级联链上、eIN IC 会接收信号但不会将其传输出去。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905341/tlc5940-on-the-cascaded-chain-of-tlc5940-it-happens-that-ein-ic-does-receive-signal-but-does-not-transfer-it-out

器件型号:TLC5940

您好!

我已经根据 TLC5940开发了电路板、正如您在联接图中所能看到的那样。

我已经级联了该 IC 的15个。 完成开发后、我订购电路板并开始执行一些测试。 在10块电路板中、我订购的只有4块电路板按预期工作。

在缺陷板上进行测试时、第六个驱动器在输入端接收到信号、但在其输出端未传输信号。 这意味着工作表 TR1和 TR2之间的传输信号没有发生。

问题可能出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rompel、

    首先、我认为我们应该确保第6位驾驶员在适当的条件下工作。 您能否帮助测量 VCC 和 IREF 的电压、还捕获 SCLK / SIN/XLAT / BLANK 的波形图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    Thnaks、以获取您的及时反馈。 我测量 Vcc 上的电压、即3、8V、IREF 上的电压为1、24V。 第一张图片上的空白部分是 ROSA、而 xlat 是蓝色。

    在第二张空白图上、显示为 ROSA、黄色表示 Viref、 显示为蓝色、显示为 SIN。

    正如我说过的、输出电压引脚保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rompel、

    由于 VIREF 为1.24、因此器件似乎正常工作、内部 LDO 正常工作。 输入信号看起来也正常。 您可以读取 SIN 以检查它是否与您的设置正确。 我没有遇到这样的情况、即如果所有输入都正常、输出电压始终为低电平。
    您的电路板是否可以绕过这个并将第5个 IC 的输出电压连接到第7个 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 在显微镜下、我看到 IC 不是通过焊接居中、引脚也没有连接。 我已卸下 IC 并将其焊接回来、它工作正常。