This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:加电/断电序列

Guru**** 2635595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956846/tps51206-power-up-down-sequence

器件型号:TPS51206

您好!

我的理解是、以下两种加电/断电情况没有问题。 正确吗?   请告诉我们。   如果没有、请告知我们建议。

案例1:

加电:VDD→VLDOIN、VDDQSNS→S5 (VTTREF)→S3 (VTT)
断电::S3 (VTT)→S5 (VTTREF)→VLDOIN、VDDQSNS→VDD
S3、S5:相同的时间也是可以的。

案例2:

加电:VDD、S5 (VTTREF)、S3 (VTT)→VLDOIN、VDDQSNS
断电:VDD、S5 (VTTREF)、S3 (VTT)→VLDOIN、VDDQSNS

谢谢、此致、
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    是的、您是对的、两个序列都应该起作用。   

    此致、

    Weidong