This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452故障设置

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907608/iso5452-iso5452-fault-setting

器件型号:ISO5452

尊敬的团队:

请参阅 ISO5452数据表中的、RDY 可以自恢复、但 FLT 只能通过复位 RST 恢复。 在客户的应用中、FLT 通常意味着严重故障、他们不想重置 DESAT、他们将切断终端设备、然后为机器加电。 请帮助确认:

1.客户处理 FLT 故障的方式是否正确?

2.再次上电时 FLT 故障是否消失? 客户是否可以将 RST 直接连接到5V?

3.有否其他方法建议处理该故障?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    感谢您的提问。

    [报价用户="Sammi Shang"]他们将切断终端设备,然后启动机器

    这样、您意味着它们将切断所有驱动器的电源(VCC1和 VCC2、HV 和 LV 侧?)

    1.客户处理 FLT 故障的方式是否正确?

    如果他们正在执行此操作、那么这可以起作用、而不是在将/RST 连接到 VCC1时使用 RST 引脚。 我不确定它是否正确。 具体取决于它们是如何实现的。

    2.再次上电时 FLT 故障是否消失? 客户是否可以将 RST 直接连接到5V?

    /FLT 条件应在 LV 侧上电后"失望"、

    3.有否其他方法建议处理该故障?

    它们可以实现/RST 控制典型方式、并通过隔离式转换器上的使能引脚等关断高压侧的隔离式电源。 这取决于它们是怎样的

    如对此有任何疑问、请告知我。 我们也可以通过电子邮件进行操作。

    最好

    Dimitri